This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:TPS543C20A 与 TPS543C20之间的差异

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946761/tps543c20a-difference-between-tps543c20a-and-tps543c20

器件型号:TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: TPS543C20

大家好、

TPS543C20A 与 TPS543C20有何不同? 如果仍建议在客户新设计中使用无 A 版本? 谢谢。

此致、

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS543C20A 的最大建议输入电压为16V、而 TPS543C20的最大建议输入电压为14V。 与 TPS543C20的3m Ω HS FET 相比、TPS543C20A 的 HS FET Rdson 略高、为3.4m Ω、这一点在较高的额定电压下略有折衷。 对于典型的低输出电压、HS FET Rdson 导通效率的差异非常小。

    TPS543C20仍建议在新设计中使用、但 TPS543C20A 的优势在于、较高的额定电压使其能够更稳健地抵御非优化布局和输入旁路不足或不良(以及由此产生的 SW 节点振铃和 FET VDS 应力)的影响。

    此致、
    Kris