This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:电池检测和充电开始的工厂测试

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946540/bq24172-factory-test-of-battery-detection-and-start-of-charging

器件型号:BQ24172

我们有制造测试要求来确认 BQ24172检测到电池并开始充电(STAT 引脚变为低电平)。

我们希望在不实际将电池连接到装配线上的 PCBA 的情况下执行此操作。

在实验练习中、我能够执行以下步骤并成功启动充电序列:

  1. 禁用充电(将 ISET 保持在低电平)。
  2. 在 VBAT/GND 上连接25 Ω 电阻器。
  3. 启用充电(释放 ISET)。
  4. 检测 STAT 引脚为低电平。

这种方法是否可以接受、安全、可靠?  TI 是否还建议采用其他方法来满足此类测试要求?

谢谢、

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    此方法应适用于测试电池检测流量。 请注意、这只能用于检测是否存在电池、不应用于模拟充电周期。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo