This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:USB 连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946649/bq24160-usb-connection

器件型号:BQ24160

您好!

如果将两个 BQ24160单元连接到同一个 D+、D-、检测中是否存在任何预期问题?

对于为2个不同的电池充电、采用了2个 BQ24160单元、但 USB 端口为1、因此需要检查 USB 检测中的潜在问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、可能存在总线争用。  您能否延迟其中一个 USB 引脚、以便稍后进行检测?

    此致、

    Jeff