This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM61460-Q1:WEBENCH 模型引脚分配和 CFF/RFF 填充

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946515/webench-tools-lm61460-q1-webench-model-pinout-and-cff-rff-population

器件型号:LM61460-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 WEBENCH 设计 LM61460-Q1 5V@6A 电源。 WEBENCH 中 LM61460-Q1RJR 的原理图引脚显示了 LM61460-Q1数据表中未介绍的 RESET_N 引脚。 我假设该引脚在实际器件上实际上是 PGOOD。 我只需要确认情况确实如此、并且我在 WEBENCH 中使用的是正确的模型。

此外、该设计还包括 RFF 电阻器(1kOhm)、但不填充 CFF (无值)。 由于 RFF 和 CFF 是串联的、因此如果不包含 CFF、则不需要 RFF。 这是否是 WEBENCH 的问题? 设计中是否省略了 RFF 或添加了 CFF?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    正确、WEBENCH 模型错误地显示了 PGOOD 引脚。

    将在22pF 处添加 CFF。 WEBENCH 设计基于 LM61460-Q1数据表表6。

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多