This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:仅限 LP8556 PWM

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946360/lp8556-lp8556-pwm-only

器件型号:LP8556

您好!

我正在浏览数据表、并希望使用 WQFN 版本的 LP8556 (LP8556SQ-E09/NOPB)。 但根据附件、所有 WQFN 封装仅属于 PWM。 这是否意味着 WQFN 封装都没有 I2C 控制? 但引脚分配图具有 I2C 引脚。 我很困惑。 此外、在6通道 WQFN 器件下、还有三种不同的器件。 这些不同器件之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreendev、

      所有这些版本都可以使用 I2C 进行重新配置、这意味着所有器件都可以通过 I2C 接口进行通信。 这种版本背后的原因是、我们为一些没有 I2C 接口的客户提供了一些固定的 EPROM 版本。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我选择 LP8556SQ-E09/NOPB。  SQ、SQE、SQX 版本之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreendev、

      这是差异、唯一的差异是 SPQ、与规格端没有差异:   

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 谢谢。 我将在这里分享我的原理图、以便稍后进行快速回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否快速查看原理图。 VCC_BKLT_15V 将进入 LED 阳极、而 LED_C 为阴极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一些建议:

    0.1uF 电容。 应靠近 VDD 引脚、因此最好在连接点之后移动它。

    2.自 VF@最大值起 为16V、器件的输出电压应设置为高于15V。 您可以启用自适应输出电压功能、以便器件自动选择合适的输出电压。

    3、如果您想获得最大80mA@的电流、每通道25mA 是不够的。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    电容器放置将在布局中进行处理。

    2.已注明。

    3、我故意将其限制在75mA 左右、这样不会超出限制。