This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:延长 TPS62231中的软启动时间

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62230, TPS62802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946274/tps62230-extending-soft-start-time-in-tps62231

器件型号:TPS62230
主题中讨论的其他器件: TPS62802

大家好、

我的客户将使用 TPS62231。 他们希望延长启动时间以减小浪涌电流。

您是否认为以下应用手册中的方法也适用于 TPS62231?

www.ti.com/.../slva553.pdf

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我将检查 是否可以通过外部电路扩展软启动。 随时为您发布任何更新。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel-San、

    谢谢。 客户希望立即获得答案。 因此、非常感谢您能很快给我一个答案。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    TPS62230是一种固定输出电压、其中 FB 引脚直接连接到输出、因此无法实现电容器和二极管网络。

    您的客户能否使用采用 WCSP 封装的器件?  TPS62802的软启动时间为400us (典型值)、这肯定会降低浪涌电流。  请参阅随附的数据表以供参考。

    e2e.ti.com/.../tps6280x.pdf

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel-San、

    非常感谢您的大力支持。 TPS6280x 更适合客户应用。 感谢您的推荐。

    此致、

    Saito