This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:输出使能

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946584/tps55288-output-enable

器件型号:TPS55288

大家好、

我想在不使用 I2C 控制的情况下将 TPS55288的输出使能设置为"1"。 有办法吗?

当电源打开时、是否可以使用默认输出电压启动输出?

我已经知道 TPS552882是非 I2C 产品。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    除了写入 I2C 来启用器件的输出、我没有看到任何其他可能。 如果不需要 I2C、我认为您需要切换到另一个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回答。

    TPS552882没有产品文件夹。 样片供应是否已开始?

    TPS55288和 TPS552882引脚兼容吗? 我可以直接替换它吗?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    TPS55288和 TPS552882引脚兼容。

    如果您需要数据表、请联系当地的 TI FAE、我们也可以通过电子邮件进行通信。