请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 大家好、
我想在不使用 I2C 控制的情况下将 TPS55288的输出使能设置为"1"。 有办法吗?
当电源打开时、是否可以使用默认输出电压启动输出?
我已经知道 TPS552882是非 I2C 产品。
此致、
Kenji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.