This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:Ucc28780-引脚重复短路

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946253/ucc28780-ucc28780--repeated-short-on-pins

器件型号:UCC28780

Ulrich:

我们在2个 PRtotos 故障上有2个控制器-在一个 NTC 引脚上、连接到 GND 焊盘的电阻为27欧姆。

在 PROTO1上、我们希望与之一起飞行的控制器具有 NTC 引脚和 REF 变为低阻抗。

在 proto3上、我们希望使用的控制器- NTC 引脚变为低电平(30)欧姆

 在总共3个或4个芯片故障中、NTC 显示3次。 基准两次。

我想我们可以假设在 REF 上放置1uF 可能会导致 REF 引脚驱动过多电流...但这是怎么可能的?...但假设这是可能的。

我们发现.1uF 不会得到 REF 的正确电平、但最小值.22uF 将会。

假设我们现在使用它。

NTC?

该引脚上没有任何内容。 我们甚至断开了 Opto 的连接;从引脚9到 GND 的距离只有30.5k 左右。

在启动时、除了可能是短路(低阻抗)外、该引脚甚至不起作用。

我们排除了 ESD。 焊接温度、过热等。

@可能性:某些东西 NTS 在电阻器上不能正常工作?...听起来很奇怪。

2 REF 是变化的电平、通过 NTS 电流源驱动更高的电流?...听起来也不可能。

在任何情况下、我们都花了所有时间去深入研究根本原因。  

然而,我们确实将 VBULK 应用于200V。。。运行发生了,一些 PWML。。。但没有进入稳定状态。。。我们正在考虑 VBULK 是否以某种方式耦合到 NTC?。。

有些事情仍然不对。

您的任何猜测都将受到高度赞赏。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    您遇到的这些故障肯定是不正常的。  由于它们经常重复出现、因此会有系统的原因导致它。
    REF 上的电容器的大小不是原因。 NTC 上的电阻不是原因。
    我已经看到您的原理图以及连接和元件值本身不会导致此类破坏性 故障。  

    我必须怀疑 PCB 是这些问题的共同点。
    有一次、您发现一条内层高压轨道过得太近 、导致低压网络中的过孔、从而导致故障。
    我怀疑 PCB 中还有更多类似的问题。  我建议您仔细检查每一层是否存在这种可能性、尤其是 在涉及 REF 和 NTC 的网络周围。 我建议不仅在显示屏上、而且在实际的 PCB 上执行此操作。  我担心插图文件可能 不会显示问题、而实际电路板 可能使用 一个或多个不对齐的层构建。  

    淋洗液检测确实有问题、我在纸上看不到它(原理图)。 我必须得出结论、它位于板上。
    请专注于布局文件和电路板本身。

    此致、
    Ulrich

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。 这个过孔看起来不是真正的问题:但 PCB 中必须有某种薄度。

    我们正在挖掘。

    希望尽快报告真正的罪魁祸首。

    它将帮助所有用户。

    -robin