This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:查找最佳热插拔或电子保险丝

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946425/lm5069-looking-for-the-best-hot-swap-or-efuse

器件型号:LM5069

大家好、团队、

我需要您的建议来寻找能够覆盖以下设备的最佳热插拔控制器或电子保险丝。
我找到了 LM5069、这是一个选项、但还有其他建议。 如果可能、我更喜欢电子保险丝(内部 FET)。  
-可以精确监控电源轨上的电流
-可在检测到电流过大时关断电源轨
-40V+/-5%
可接受电流:峰值电流9A (5us)、平均电流2.5A

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sawamoto、

    TPS26631是合适的。 它允许在25.5ms 的断路器间隔内实现2倍过载。 如果您将电流限制设置为接近5A、该器件将能够满足您系统的峰值电流需求。

    如果您有后续问题、请浏览数据表并告知我们。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Rakesh。

    这是一个非常有用的信息。