Other Parts Discussed in Thread: BQ24773
您好、TI、
我们正在开发适用于5Ah 锂离子电池的 BQ24773电池充电 IC
我们对 ILIM 设置感到困惑、如果有人对其进行了简要说明、请与我们分享系统配置或帮助我们输入当前配置设置
我们为系统提供5V/5A 壁式适配器
2.系统需要2.5A 电流
3.设定的电池充电电流为1A
问题是当系统需要大于1A 的负载电流、电池充电停止且只有系统正在进行充电时
我们期望当电池容量低于或高于总电池容量的80%时、它还需要为电池充电而不会出现任何问题、请帮助我们解决问题
请解释 ILIM 引脚功能以及正确配置系统的用例或相关文档
接下来的输出电压范围是多少、
国际原子发展计划
IBAT
PMON
4、PROCHOT
谢谢、
Rahul