This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773输入电流设置和监控参数

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946442/bq24773-bq24773-input-current-setting-and-monitoring-parameter

器件型号:BQ24773

您好、TI、  

        我们正在开发适用于5Ah 锂离子电池的 BQ24773电池充电 IC  

我们对 ILIM 设置感到困惑、如果有人对其进行了简要说明、请与我们分享系统配置或帮助我们输入当前配置设置  

我们为系统提供5V/5A 壁式适配器   

2.系统需要2.5A 电流  

3.设定的电池充电电流为1A  

问题是当系统需要大于1A 的负载电流、电池充电停止且只有系统正在进行充电时   

我们期望当电池容量低于或高于总电池容量的80%时、它还需要为电池充电而不会出现任何问题、请帮助我们解决问题  

请解释 ILIM 引脚功能以及正确配置系统的用例或相关文档  

接下来的输出电压范围是多少、

国际原子发展计划

IBAT

PMON

4、PROCHOT

谢谢、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    ILIM 引脚电压和 InputCurrent()寄存器之间的较低值设置输入电流限制。 您还可以选择忽略 ILIM 引脚并仅使用 InputCurrent()寄存器来设置输入电流限制,如下所示:

    BQ24773将系统负载优先于为电池充电。 因此、如果您希望在为电池充电时为系统提供2.5A 电流、则必须将输入电流限制设置为足够高、以允许这样做。

    IADP、IBAT 和 PMON 输出电压被钳位在3.3V 以下。/PROCHOT 电压取决于您使用的上拉电压轨。 典型值为3.3V 上拉电源轨。 请注意、/PROCHOT 的最大建议电压为5.3V

    此致、

    Angelo