This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:关于充电电流

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946279/bq24295-about-charging-current

器件型号:BQ24295

CC 充电的下限电流为512mA (REG02.ICHG)、但它是否可以通过将输入电流限制设置为 REG00.IINLIM = 0b001来达到150mA?
还是在 IC 内部放大并保持512mA 的下限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 REG02[0]。


    8.3.3.4.1终止

    当 REG02[0]= 1时、当 REG02[0]为高电平时、为了将充电电流减少80%、充电电流可能小于终止电流。 应禁用充电器器件端接功能。 当电池充满电时、主机禁用通过 CE 引脚或 REG01[5:4]充电。


     

    谢谢、

    宁。