This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:可充电电池的容量

Guru**** 2515800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946278/bq25505-capacity-of-the-rechargeable-battery

器件型号:BQ25505

您好、先生、

BQ25505可以管理的可充电电池容量是多少?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    由于 BQ25505没有安全计时器、因此没有容量限制;但是、其输出充电电流(以及电池的充电时间)由其输入功率设置。  您可以使用 Efficiency =(VBAT_OV*ICHRG)/(VMPP*IINavg)来估算最大充电电流、其中该非连续模式 PFM 充电器的最大 IINavg 略小于230mA 典型峰值电感器电流的1/2。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢。

    非常有帮助。