This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:TLV809E 和 TPS3831之间的 MSL 峰值温度差

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV809E, TPS3831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946340/tlv809e-msl-peak-temp-difference-between-tlv809e-and-tps3831

器件型号:TLV809E
主题中讨论的其他器件: TPS3831

各位专家、您好!

我对 TLV809E 和 TPS3831的 MSL 峰值温度有疑问。

TI.com 网页建议将 TLV809E 用作 TPS3831的类似产品。
我与两个器件进行了比较、发现 MSL Peal Temp 的差异。

我了解这些是不同的封装(DPW 和 DQN)。
但如果有具体原因、您能告诉我这种差异的原因吗?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    让我问一下、我很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    下面是 有关 MSL 峰值温度之间差异的一些信息。

    虽然 DQN 和 DPW 封装属于同一封装“系列”X2SON,但它们在物理引线框和封装轮廓、所用组装材料方面有所不同,包括您在本例中强调的不同芯片和芯片尺寸。  

    由于所有这些因素都会影响给定器件的 MSL 等级、因此 MSL 等级通常是特定于器件的。  在采用 DPW 封装的 TLV809x 的特定情况下、该器件被归类为 MSL 2级器件(需要干燥包)、并且在表面贴装之前的开包货架期为1年。

    我希望上面提到的内容能够为您提供足够的信息来回答您的问题、

    谢谢、