This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS627451:TPS627451中的峰值电感器纹波

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS627451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946542/tps627451-peak-inductor-ripple-in-tps627451

器件型号:TPS627451

 数据表中列出了用于确定 TPS627451的最大电感器电流的设计公式、如下所示:

在给定第一个公式的情况下、峰值电感器纹波与开关频率成反比增加。  但是、下图显示了转换至 PFM 模式后、开关频率随负载线性下降。  然后、根据相同的公式、当负载接近0时、最大电感器电流接近无穷大。  我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来与图像不一样。  我指的是数据表第14页上的公式1:

    IL = Vout x (1-Vout/Vin)/(L*f)

    其中 f 是开关频率

    我参考的图是第17页的图16。  它表明、在电流< 0.1A 时、频率与输出电流成线性比例。  (在0A 时、f = 0Hz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    数据表中的 EQ 1仅在 器件以 PWM/CC (连续导通) 模式运行时适用:

    IL = Vout x (1-Vout/Vin)/(L*f)

    而 PFM (PSM -省电模式) 模式下的峰值电感器电流是根据 Ton 计算的:

    ILPEAK_PFM = TON *(Vin - Vout)/L

    请注意、尽管 DS 中指定了最小 Ton (典型值为256ns)、但控制   器将根据负载和输入/输出电压来调整该值、但根据设计、该电感器纹波电流不会超过 PWM 模式纹波电流。

    此致、

    -Matt