This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:电流传感器电路检查

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946263/ina233-current-sensor-circuit-review

器件型号:INA233
主题中讨论的其他器件: INA169

大家好、

我的客户使用我们的 ina233和 ina169进行电流感应设计、如下图所示。

我可以帮您审查一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 INA233原理图、您可能需要将 CC19移至 RC11/RC15的另一侧。 对于 INA169电路、您可能需要选择正确的增益电阻器 R842/844。

    根据 GPIO1连接到的对象及其功能、可能需要考虑是否需要具有迟滞功能的比较器。

    其他所有内容都与典型配置一致。

    此致、Guang