This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:LP2985A 输出噪声

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4104, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945281/lp2985a-lp2985a-output-noise

器件型号:LP2985A
主题中讨论的其他器件:PCM4104LP2985

您好、支持团队、

在我们的应用中、我们使用 LP2985A-50作为音频 DAC (PCM4104)模拟部分的电源稳压器。 在我们的大规模生产的某个电路板上、我们遇到了 DAC 的输出噪声问题、经过一些调查、我们在稳压器 LP2985处进行了原点测量: 一些器件具有更高的1/f 噪声、可扩展至1kHz 频带、并且本底噪声超出了我们的音频规格。

LP2985数据表中注明的噪声典型值为30uVrms (300Hz - 50kHz):对于我们在相同条件下可以预期的最大噪声、您可以说些什么?

我们发现、将旁路引脚上的电容器增大到100nF、而不是建议的最大值10nF、我们可以降低输出噪声。 这是一种可行且可靠的解决方案、还是我们不能超过数据表中报告的10nF?

提前感谢您的支持、

此致。

Marco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    器件之间的噪声级别通常不会有很大差异、因此仅对少数器件进行了噪声性能测试。 它不应增加10倍、因此我不知道这里到底发生了什么。  

    旁路电容器构成电压基准的低通滤波器、因此理论上应该不限制 Cbypass 的大小。 但是、在电压基准输出上放置一个非常大的电容器会减慢基准电压的上升速度、因此实际上、根据应用的不同、电容器不能"过大"。 我们通常建议为 Cbypass 使用1nF - 100nF (在 LP2985的数据表中、它没有指定最大值、而是建议10nF)、但如果不关心启动时间、它可能会更大。 因此、对于您的应用、100nF 应该可以。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    嗯、我们将尝试使用 稍大的旁路电容器、因为启动时间并不重要。

    再次感谢您、

    此致。

    Marco。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助!

    -Nick