This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3514:如何连接 TPS3514以解除3.3V 输入?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3514, TPS3779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946411/tps3514-how-to-connect-the-tps3514-dismissing-the-3-3v-input

器件型号:TPS3514
主题中讨论的其他器件: TPS3779

我可以使用 TPS3514监控器来解除其中一个输入吗?

在本例中、我没有3.3V 输入。 仅限12V 和5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我相信您不能忽略 TPS3514上的3.3V 输入。  您是否了解过 TPS3779/80?  这些器件是高精度双通道电压检测器。  

    本