This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:有时 HO 相对于输入有延迟、为什么???

Guru**** 2384930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946352/ucc27211-sometimes-the-ho-has-got-a-delay-with-respect-to-the-input-why

器件型号:UCC27211

尊敬的德州仪器团队:

我想使用您的 halb 桥接驱动器 UCC27211。 有时候,何敏嘉议员对於“国际健康日”,却有很大的延误。 请参阅示波器图像:

CH1 =黄色=低侧 MOSFET 的漏极-源极电压

CH2=红色= 高侧 MOSFET 相对于接地的驱动器输入电压(UCC27211的引脚5)

CH3=Blue = 高侧 MOSFET 相对于接地的驱动器输入电压( UCC27211的引脚3为"HO")

Ch4 =绿色=电感器的电流

您可以清楚地看到、蓝线( UCC27211的引脚3是"HO")与红线(UCC27211的引脚5是"HIF")之间存在700ns 的巨大延迟。

为什么会出现这种延迟? 驱动器正确地获得12V 电压、输入信号为0V/3.3V。  使用 UCC27211、它应与0V/3.3V 输入信号配合使用。 非常感谢您的帮助。 此致´、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您关注 UCC27211驱动器。 我想您看到的是 HB-HS 偏置的 UVLO 延迟的影响。 在典型的半桥配置中、HB-HS 偏置在初始 LO 高电平脉冲上充电、该脉冲会导通低侧 MOSFET、从而提供一条路径、通过 VDD 的自举二极管为 HB-HS 电容器充电。 HB-HS UVLO 典型延迟最大值为~2us 、这意味着即使 HI 为高电平、在 HB-HS 的上升沿高于 UVLO 阈值且延迟高达2us 后、HO 输出将不会响应。 在示波器图中、从蓝色迹线变为低电平的时间(即 HB 到 HS 可以开始充电)到 HO 变为高电平的时间(~1.6us)、似乎是这样。 在这个周期中、当开关节点接地时、HB-HS 偏置电压未充电至高于 HB UVLO 的电压。

    在这种情况下、您可以通过记录 HB-HS 的示波器图来确认这一点。 如果您使用最方便的差分探头、或者您可以使用相同的电压标度和接地基准绘制 HB 和 HS 图、这将突出显示 HB 到 HS 的电压差。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、