This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:是否可以在没有 USB 的情况下使用?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946373/bq25790-can-it-be-used-without-usb

器件型号:BQ25790

尊敬的社区:  

我想知道是否可以在没有任何 USB 连接的情况下使用该器件、只需为其提供电压并使用 I2C 设置寄存器。  

或者、如果没有正确的 USB 握手、它甚至不会启动?  

提前感谢  

CEM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    充电或 OTG 操作不需要 USB 连接。

    此致、

    Jeff