This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:能否导出 PMBus 配置写入脚本?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD9090A, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946254/ucd90320-can-a-pmbus-configuration-write-script-be-exported

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件:UCD90160AUCD9090A

对于 UCD9090A 和 UCD90160A 等其他器件、我能够导出 PMBus 配置写入脚本文件。

但是、当我导出 UCD90320的文件时、这在 Fusion Digital Power Designer GUI 的 Device Export 屏幕上不再是一个选项。

我可以将 PMBus 配置写入脚本文件导出到其他位置吗?

或者、该 PMBus 配置写入脚本文件中以前使用的信息是否在其他地方提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    PMBus 配置写入脚本的最初目的是帮助应用轻松对器件进行编程。 但是、当使用脚本文件对器件进行编程时、器件可能无法控制其 IO 输出、因为脚本文件会动态修改操作存储器。 因此、我们不建议如数据表中所述、再使用 PMBus 配置写入脚本文件。 因此、UCD90320平台上未部署此功能。

    请使用数据闪存写入脚本文件对不接触操作存储器的内容进行编程。

    此致

    Yihe