This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:通过 HQQ 写入制造数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945860/bq78z100-writing-manufacturing-data-via-hqq

器件型号:BQ78Z100

我们在电池组中使用 BQ78Z100、需要能够通过 HDQ 总线将数据写入制造商信息块。  我知道这是可能的、因为我能够使用 Battery Management Studio 工具来实现它。  您能告诉我们执行此操作所需的命令序列吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    该序列应与 I2C 命令相同、只需遵循  TRM 第13.1节中介绍的 HDQ 协议即可。

     如 TRM 的表13.3所示、使用 HDQ 无法访问某些数据。

    使用 HDQ 写入数据时遇到什么错误?

    TRM: www.ti.com/.../sluub63a.pdf

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怀亚特-

    假设我们要将数据0x54写入制造商信息块 A26 0x405A、则通过 HDQ 接口传输的字节序列应如下所示:

     

    0x3E 0x5A 0x40 0x54  

     

    是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    是的、应该是正确的序列、只需确保起始地址与偏移量正确无误。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,怀特!