This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:UCC27511的栅极驱动器输出引脚上是否有无源下拉?

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946199/ucc27511-does-ucc27511-have-a-passive-pull-down-on-the-gate-driver-output-pins

器件型号:UCC27511

E2E Gurus、  

UCC27511的 OUTH 和 OUTL 引脚上是否有无源下拉?  

是否建议在外部添加一个、以确保在移除 VDD 引脚电源时栅极保持在已知状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的支持!

    UCC27511在 OUTH 引脚上有一个有源上拉电阻器、在 OUTL 引脚上有一个有源下拉电阻器、如下所示。

    因此、不应从外部上拉或下拉输出引脚。  此外、当输入引脚悬空/未定义时、输出保持低电平。

    我希望这对您有所帮助!  如果我回答了您的问题、请按绿色按钮、否则请随时跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    不要太麻烦了。 但我在这里的问题是、当 UCC27511 VDD 引脚为低电平/悬空时、如何确保定义驱动器输出。  

    我正在调试一个客户设计、其中他们在转换器输入电压仍然很高的情况下关闭 VDD 引脚。 如果输出端没有无源下拉器件、它可能会由于泄漏而浮动。 即使外部下拉电阻会增加一些负载、也需要确保在驱动器的 VDD 引脚为低电平时关闭电源器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线应答。 此器件在驱动器输出上没有内部无源下拉电阻。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    不用担心!

     

    UCC27511在 V_DD 引脚上具有内部 UVLO 电路、可在 V_DD 降至~3.9V 以下时将输出保持在低电平。

    如果客户设计能够保证 V_DD 保持在 UVLO 阈值以下、则应将其清零。

     

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好、驾驶员仍然需要 VDD 电压来保持驱动器输出低电平。 如果 VDD = 0V、内部电路没有足够的偏置来控制输出驱动器级。 在方框图中、输出级显示为 NMOS 器件。 如果没有 VDD 电源、驱动器将无法升高这些 NMOS 的栅极以增强下拉性能。  总之、我已离线确认、我将要求客户在驱动器输出端添加一个10k 外部下拉电阻、以解决 VDD 低电平时的问题。 谢谢。