This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:预防性切断电池电压

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945481/bq78350-r2-device-fw-preventive-cut-off-cell-voltage

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350BQSTUDIO

你(们)好。

我正在使用您的器件 BQ78350-R2和 BQ76940开发 BMS。 目前工作正常。

当达到切断电芯电压(例如3V)时、DSG TRT 会自动打开、以保护电芯。 这是正常工作的、但我想知道、在达到截止电压之前、是否有某种方法可以检测到电池电量耗尽;只是通过预防性方式。

当然、SOC 可能是一种方法、即使主机正在监控所有电池电压、也可能是另一种方法。

但我想知道 BQ78350是否具有这方面的一些功能。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    BQ78350-R2具有充电和放电警报标志、您可以根据 SOC 配置这些标志。 我认为这可能符合您的要求。 您可以在《技术参考手册》第5.4节中阅读有关这些内容的更多信息。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速回答。 此类警报基于 SOC。 遗憾的是、我使用的是 bqStudio 数据库中未显示的电池;我知道有一个工具可用于测试和获取电池参数、我正在进行这方面的工作。

    同时、我要求基于电压(而不是 SOC)提供一项功能。 除了电压切断之外、您还知道警告或警报等软件功能、用户可以在其中设置电压以触发它并向主机报告吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    检测到的电压电平为 EDV2、EDV1和 EDV0电压。 您可以将器件设置为固定的 EDV 电平(EDV_CMP = 0)、然后观察器件寄存器中的 EDV2位。 通常、此设置对应于7% SOC、但您可以将级别设置为任何值。 EDV2电压检测还用于触发 FCC 学习。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您的快速回答。 这些值是指电池组电压;我的问题来自电池电压。

    因此、我假设最佳选择是获得良好的 SOC 估算、这意味着在我的实验室中测试电池、然后使用您的 Web 计算器工具获取这些值。

    非常感谢。