This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ298015不可用

Guru**** 2531980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945709/bq2980-bq298015-is-not-available

器件型号:BQ2980
主题中讨论的其他器件:BQ2970

尊敬的 TI:

您能否分享一下我在哪里可以获得 BQ298015电池保护 IC、它在 DigiKey 或 Mouser 中不可用。 数据表指定、"ContactTI 提供可订购器件信息"。

谢谢、
Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,

    该器件是为客户创建的自定义配置、从未发布到 TI.com。 我们最终可能会公开发布它、但现在我建议您选择不同的配置、并继续联机检查它是否已发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    我们正在使用一些中国的3.7V 400mAH 锂聚合物电池(约1000个数字)、这些电池具有自己的电池保护电路。 在测试过程中、我们观察到即使电池电压低于1.5V、它也不会关闭电池。 由于这是非常关键和危险的、因此我们要从 TI 保护 IC 中寻找一种解决方案。 我们需要2.8V 欠压和关断功能以及温度保护

    如前所述、我们先前选择的 BQ298010具有适合我们设计的2.9V UVP、但 OT 功能已禁用

    您能给我们推荐 TI 目录中的任何其他保护 IC 吗?

    谢谢、

    Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,

    另一个值得查看的器件是 BQ2970。 这是我们的另一个1S 保护器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    BQ2970是我们先前的选择。 由于它没有关闭功能、我们决定再看一个。 我们将介绍 BQ298010。

    谢谢、

    Vishwanath G