This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于充电电流

Guru**** 2582805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945708/bq25898d-about-charging-current

器件型号:BQ25898D
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

问题1.
我在数据表的图17中有关于充电电流的问题。
冷却时(0°C 至10°C)、ICHG 限制为0.2 ICHG。
终止电流是否也会变化?
如果是、电流是否限制为0.2x、与 ICHG 类似?

问题2.
这是 NTC 故障冷却时 bqStudio 的屏幕副本。
充电电流为50mA。 我应该进行什么类型的计算来获得50mA 电流?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:充电终止在输入 DPM、热调节或者 TS 冷却温度 T1-T2期间被暂时禁用。

    2:请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/780848/2887439#2887439

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对问题1的答案有疑问。


    临时禁用的临时功能是什么?
    充电不会永远结束?
    或者、当终止电流限制被禁用并且电池电压达到充电电压限制时、充电结束吗?

    或者、即使电池电压达到充电电压限值并且充电电流达到0A、充电是否未结束?

    问题1摘录
    在输入 DPM 或热调节或 TS 冷却温度 T1-T2期间、充电终止被暂时禁用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入 DPM 或热调节或 TS 冷却温度 T1-T2时、器件不会终止充电、即保持充电、因为充电电流可能小于编程值。

    谢谢、

    宁。