This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:校准参数说明

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946040/bq35100-calibration-paramaters-explains

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、团队成员

我已经完成了 bq35100的校准并得到了平均 gg 表。  

但我的客户仍有一些问题:

"我非常不清楚您要对默认值进行哪些更改以及更改原因。 我需要您提供更多详细信息来了解这一点。

 请解释为何需要更改  TI 数据闪存表13-1中的默认值。"

我的答案是:

由于重要数字的数量,一些价值的四舍五入。

GG 表中由工厂负责的所有校准数据都是通过使用 TI bqStudio 软件执行校准过程自动更改的。
 
电池组 V 偏移:
用于校准从监测计 IC 读取的值与实际电压之间的 V Offset。
 
CC 偏移:
 
为了校准库仑计数器偏移,在关闭除量表 IC 之外的所有值时,在这种情况下,从量表 IC 读取的电流应为0。
 
电路板偏移:
用于校准受影响的电路板偏移
 
CC 增益和 CC 增量:
 
用于通过测量 SRP 和 SRN 引脚之间的小值感应电阻器上的压降来校准电池电流
 
温度:
 
为了校准从仪表 IC 读取的值与实际温度之间的温度。由于我们使用外部温度传感器, 因此需要 将 Reg Operation Config A 的位7设置为1,因此 Operation Config A 更改为0x84。

 


 

"

 

但它不能满足客户的要求。

 

我的客户想要知道:

"

对于与默认值不同的每个值、您能否通过电路分析和/或数学解释您得出的值为何正确?

另外、"Int Coeff 4"为什么比默认值小10倍? 拼写错误?
"
可以帮您回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    许多用于校准的参数是无单位的、用于监测计固件以更高的精度进行计算。 这些值无需手动计算、因为软件将为您生成值、读出的值仅供参考。

    此致、

    Wyatt Keller