请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76200 主题中讨论的其他器件: TIDA-010030、 TIDA-00792、 BQ76940
您好!
请告知是否有使用 BQ76200或等效器件的负载(DSG)侧短路保护实现参考;
目前、我们使用 BQ76200的 DSG 输出驱动从电池到负载的共源双路 n MOSFET (双向);
-用于低电压 EV 应用; 54V 电池、120A FET 开关;
请建议使用 BQ76200提供用于负载短路保护的任何参考;
谢谢、此致、
Padmanathan J