This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:使用 BQ76200为负载/放电路径提供短路保护-紧急

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, TIDA-010030, TIDA-00792, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946202/bq76200-short-circuit-protection-for-load-discharge-path-with-bq76200---urgent

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: TIDA-010030TIDA-00792BQ76940

您好!

请告知是否有使用 BQ76200或等效器件的负载(DSG)侧短路保护实现参考;

目前、我们使用 BQ76200的 DSG 输出驱动从电池到负载的共源双路 n MOSFET (双向);

       -用于低电压 EV 应用; 54V 电池、120A FET 开关;

请建议使用 BQ76200提供用于负载短路保护的任何参考;

谢谢、此致、

Padmanathan J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padmanathan、

    BQ76200是一款 IC、用于控制用于电池保护开关的共漏极连接 FET。  由于 CHG 不会低于 BAT 引脚电压、因此它通常不会控制公共源连接中的 FET。 您应该能够使用 DSG 控制连接了共源极的 FET、但我们没有相关参考。  增加的栅极负载会减慢短路响应,如 https://www.ti.com/lit/pdf/slva729的图12 。  但是、BQ76200不包括负载电流检测、它依靠外部传感器来检测电流并关闭其控制输入。  BQ76940系列监控器件的一种常见用途是 TIDA-00792或 TIDA-010030示例。