This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:具有电池保护电路的 BQ25886

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945915/bq25886-bq25886-with-battery-protection-circuit

器件型号:BQ25886

您好!

对于我们的应用、我们使用具有保护电路的电池。 该电路的截止电压约为5.6V。 BQ25886能否处理此问题? 例如、我看到当电池深度放电至4.4V 左右时、BQ25886会进行涓流充电并在预充电后进行充电。 但这些电压远低于我们电池组的截止电压。 如果电池由于长时间不使用而深度放电、它是否仍能执行涓流和预充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaston、

    当电池电压低于5.6V 时、您的保护电路是否会开路? 如果是、您将只能看到电池上的快速充电电流。 如果不需要、请选择其他保护电路。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好、没有、它会关闭电池。 只有当它从充电器获得高于5.6V 阈值的电压时、它才会打开。 那么、如果我理解正确、BQ25886在这种情况下不会为该电池充电?

    如果不是、设计实践是否可以通过为系统输出提供小电压升压来打开电池组、如果我理解正确、则连接到5V USB、电压为7.4V? 我可以制作一个开关、用户可以将此输出按至电池组以将其打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gueston、

    根据您所说的内容、当电池组小于5.6V 时、电池组将不会充电、因为保护器将断开电池。  

    使用来自 SYS 的瞬时脉冲激活保护器以允许充电、但脉冲应尽可能短。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo