This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:将主 IC 置于底部、并使用0 Ω 电阻器连接 AGND 和 PGND

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946168/bq24130-placing-main-ic-on-bottom-and-connect-agnd-and-pgnd-using-0-ohm-resistor

器件型号:BQ24130

大家好、

我希望通过 将 BQ24130放置在底层并使用0欧姆电阻器连接 AGND 和 PGND (在图中称为 RTN)、得到您对使用 BQ24130的客户布局设计的评论。


它们使用0欧姆电阻 器、因为在 EMI 问题上、我们可以安装小型铁氧体以实现更好的噪声抑制。 你怎么看?

他使用第3层作为 AGND 和 PGND 平面、使用第2层作为电源平面(PVCC、VREF)。

如果您想查看其他层、包括原理图、我可以通过电子邮件发送。

如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    使用零欧姆电阻器是可以的。 我将连接下面的螺纹以获得进一步的布局指导。 本主题中的指导也适用于 BQ24130。

    我希望这可以解决您的问题、

    Ricardo