This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:输出电压短路时的行为

Guru**** 2811345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946105/lp2985-behavior-when-output-voltage-is-short-circuited

器件型号:LP2985

大家好、

您能评论一下下面的客户询问吗?

在控制器的数据表中、第7页显示了包括短路电流在内的图(图4、5和6)。 您还可以在规格中找到以下信息:


现在、问题是、当输出电压短路(例如通过输出电容器)时、控制器的行为如何。 短路电流是否会永久流动? 当输入电压为6V 且输出电压为3.3V 时、短路电流是否限制在350mA?
也许您可以向我提供有关短路期间控制器行为的更多信息?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    在发生短路事件时、通过器件的电流将在内部限流电路有机会启动前短暂尖峰、如图4和5所示。 图4和5需要注意的是、这些短路事件更多地是"软"短路。 这意味着负载阻抗很小但不为零;如果它是"硬"短路、其中负载阻抗为零且输出直接接地短路、则无法如图所示将输出保持在3.3V。 图6的解释方式相同-稳压器希望将电压调节为3.3V、并且能够在负载阻抗下降到足以使负载电流超过~250mA 时这样做、并且随着负载电流进一步增大、输出电压快速下降。 图6显示、如果发生"硬"短路事件、输出强制为0V、则短路电流限制为~310mA。  

    [引用 user="Franz Schellhasy">现在、问题是当输出电压短路(例如通过输出电容器)时、控制器的行为如何。 短路电流是否会永久流动? 当输入电压为6V 且输出电压为3.3V 时、短路电流是否限制在350mA?[/报价]

    如果输出电容器发生故障或类似情况、将会有短路电流保持在完全取决于负载阻抗下降到的水平上、这将是图6中的一个点。 如果短路电流足够高、输出电压也会下降。 因此、短路电流将是永久性的、因为没有内置机制关断 LDO、但如果短路情况保持不变、LDO 可能会在短路事件期间循环进入和退出热关断状态。 这就是包含 PG 引脚的原因、因为它允许检测此类事件、因为输出电压将下降、PG 将不再正常。

    此致、

    Nick