This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:VIN 断电时 TPS2544 OUT 缓慢放电

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945980/tps2544-tps2544-out-slow-discharge-when-vin-power-off

器件型号:TPS2544

您好!  

客户要求我们帮助评论输出缓慢放电波形是否正常。 UVLO 和 TPS2544下的 VIN 导致的输出缓慢放电是否没有电源来驱动内部放电 FET 导通?

IN ON (开):

IN OFF (关):

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    TPS2544所需的 OUT 放电时间为2s。 这是该器件的预期行为。  

    谢谢、

    Emma