This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:快速入门设计工具中的低电流效率计算

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945950/lm5163-low-current-efficiency-calculations-in-quickstart-design-tool

器件型号:LM5163

我将 LM5163用于大约50mA 的低电流应用。  当我将其输入快速入门设计工具时、单元格中的文本变为红色。  效率也远低于数据表中显示的值、尽管会调整一些其他值来影响这一点。  我尚未对此进行仿真、以查看 Spice 模型是否表现出类似的行为。  快速入门计算器是否仅为非 DEM 模式建模?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、您答对了、LM5163快速入门工具给出了连续导通的设计建议、并基于该建议推荐了大电感器。  

    您可以在电感纹波电流~100-200mA 的情况下进行此设计、只是输出电压纹波 计算不正确、因为纹波电流增大、您将需要更多的输出电容来保持输出纹波电压受控。

    SPICE 模型与 DEM 配合使用、并应在此处正确地对所有内容建模。  

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。  谢谢。