This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205HBEVM:评估板上的 MOSFET 爆炸

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205HBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946179/lmg1205hbevm-mosfets-on-the-evaluation-boards-blew-up

器件型号:LMG1205HBEVM

大家好、

一位客户购买了2套 LMG1205HBEVM。 他在20V 的电源电压下测试了无负载电路板、没有任何问题。 然后、他连接了 Tekpower 3710A 并将其设置为恒流负载。 他使用50V 的电源电压为电路板供电。 他缓慢地将负载电流增加1A、当达到4A 时、MOSFET 爆炸。 两 个评估板都已爆炸。  据他说、他 完全遵循了手册中提到的测试程序。 什么可能导致了故障?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的联系。

    让我们将其脱机、我将帮助进行调试。

    我很快就会收到我的电子邮件。

    此致、

    -Mamadou