This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:负载阶跃后为57K 的光源

Guru**** 2584125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945489/tps548a20-57k-ossilation-after-load-step

器件型号:TPS548A20

您好!

我正在尝试使用上述器件。 5V 至1V 当我执行负载阶跃时、 我在大约57KHz 的频率下获得大约150mV P-P 振荡、这将变得连续。  直接在输出端有180uF 的陶瓷电容、然后通过零欧姆链路再有70uF 的陶瓷电容和700uF 的钽电容。

固化这种方法的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的电感器值、开关频率、钽 ESR 或 MODE 引脚设置。

    但这里有一些改善稳定性的建议  

    MODE 引脚可配置为调整内部斜坡。   尝试使用表3中的值更改 Rmode。

    此外、如果在高侧反馈电阻器上使用前馈电容器、请将其移除。  

    如果您有输出电压的示波器图和您可以共享的原理图、请附加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电子邮件直接获取支持。

    正在关闭线程