This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:CEDV 参数计算数据

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946128/bq78350-r1-cedv-parameter-calculation-data

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

您好!

我将 BQ78350-R1用于 BMS 项目。 我想生成 CEDV 参数、如文档 slub45b 中所述。

我对此有几个问题。

1.我是否应该对全部六个放电使用同一个电芯?

2.电池应在什么温度下充电? 如果我想记录高速率@50摄氏度的数据、  放电前应在多大温度下进行充电?

3.文件提到电池放电周期。 我可以在单节电池上执行它吗?

4.是否有必要使用 TI 的 AFE 进行此数据收集? 我可以使用其他电池/电池测试设备吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansul、

    是的、所有六个放电都应使用相同的电芯。 只要在安全温度下充电、充电温度就不重要。 您不能运行放电单节电池、只需在将日志上传到 GPCCEDV 工具时确保在 config.txt 文件中输入"1"的电池节数即可。 无需使用 TI 的 AFE 进行此数据收集。

    此致、

    Matt