This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62811-Q1:ILIMNEG 参数

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62811-Q1, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945884/tps62811-q1-ilimneg-parameter

器件型号:TPS62811-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62840

大家好、

我们是否可以要求 获得数据表中列出的 ILIMNEG 参数的更多信息? 这是否意味着 TPS62811-Q1能够从输出端灌入电流?

提前感谢。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    负 ILIM 在某些情况下、如果电流处于内部限制、则从电感器反向到 FET 的电流不会损坏、FET 也不会损坏。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的回答。 您能否详细说明"如果电流是内部限制"的含义?

    此特性是否与 TPS62840器件数据表第8.3.6节中讨论的反向保护相似? 我们在 其数据表中发现了有关 TPS62811-Q1负电流限制的类似说明、但没有结果。 如果您能让我们清楚地了解这一点、我们将不胜感激。


    此致、

    Jejomar




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    负电流限制可防止电流返回输入、一旦限制达到 LS FET、HS FET 将关闭、并在下一个时钟之前导通。  该功能与此类似、只是高侧 FET 会一直导通、直至下一个时钟。

    希望这会有所帮助!

    此致、

    Tanvee