This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:关于 LiFePO4充电器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ24750, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946068/bq25790-about-lifepo4-charger

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: bq24750BQ25713

您好!

客户正在寻找满足以下要求的产品:

・电池;LiFePO4.
・节;2~4节,(2~4S2P)
・Vin;19V
・μ A 充电电流;≒4~5A
μ・控制;主机控制(I2C、SMBus)
・温度控制;符合 JEITA 标准

我从 TI 产品中选择了以下产品。

BQ25790/2:https://www.tij.co.jp/product/jp/BQ25790

bq24750:https://www.tij.co.jp/product/jp/BQ24750


1.这两款产品是否支持 LiFePO4充电?
2.您能否介绍符合要求规格的 TI 推荐产品?

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    bq24750是独立的、而不是主机控制。  TI 没有符合这些规格的充电器、LiFePO4的默认 VBATREG=3.6V。  但是、借助 BQ25790/2、您可以在启动时禁用充电、将充电电压降低至3.6V、然后开始充电。  从19V 降至3.6V 时、BQ25790/2的效率会受到一些影响、因此、借助其集成的 FET、它将变得很热、并且可能会将热限制在5A 以下。  您可能会考虑使用具有外部 FET 的 BQ25713来帮助散热。

    此致、

    Jeff