This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:汽车级光耦合器建议

Guru**** 2811275 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, ISO7741-Q1, ISO7710-Q1, ISO6741-Q1, ISO6721-Q1, UCC28740-Q1, SN6505B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945600/ucc28740-q1-automotive-grade-optocoupler-recommendation

器件型号:UCC28740-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730-Q1ISO7741-Q1ISO7710-Q1ISO6741-Q1ISO6721-Q1SN6505B-Q1

大家好、

您是否有任何具有成本效益的汽车级光耦合器建议? Vishay 似乎是市场上唯一的供应商、但成本(VOMA617A 和 VOM618A)非常昂贵(~1美元)。  

客户希望对多路输出进行良好的负载调节、而 PSR 解决方案(UCC28730-Q1)不适合。

此致、  

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于符合资质要求、汽车器件的成本通常更高。

     

    我已将此问题移至 TI 隔离器支持组织、以便他们可以查看是否具有等效的 TI 汽车级光耦合器。

    以下链接还将为您提供 TI 汽车级产品。  您也可以在此处搜索。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    TI 隔离器件基于电容隔离技术、与光耦合器相比、可提供明显更好的整体性能。 大多数 TI 隔离器还提供汽车级产品、为您提供多种选择以满足您的应用需求。

    请参阅以下部分器件建议、并选择最适合您的要求的器件、

    1. 高性能4通道数字隔离器
      1. ISO7741-Q1
    2. 高性能单通道数字隔离器
      1. ISO7710-Q1
    3. 通用4通道数字隔离器
      1. ISO6741-Q1
    4. 通用2通道数字隔离器
      1. ISO6721-Q1

    关于隔离式电源解决方案、我看到您正在寻找具有良好负载调节能力的解决方案。 有许多隔离式电源解决方案、您似乎已经了解了基于 UCC28740-Q1的 PSR Flyabck 解决方案。

    我们还提供基于推挽式变压器驱动器的隔离式电源解决方案、该解决方案也不需要任何反馈路径、在提供标准变压器的情况下设计非常简单、但为了实现更好的调节、您必须在电源输出端使用 LDO。 请查看 SN6505B-Q1、并告知我们该器件以及合适的 TI LDO 是否满足您的要求。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao