This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:基于负载的斜率补偿

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946055/ucc3895-slope-compensation-base-on-loading

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件:UCC28950

尊敬的团队:

这是来自台达塔队的 Kevin。

客户正在寻找如何在输出负载上实现斜率补偿。

因此、不同的输出负载将具有不同的斜率补偿。

您对如何实施有什么想法吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通常、斜率补偿不随负载变化。  您可以根据最大负载设置斜率补偿。

    通过以下链接、您可以查看 UCC28950第23页上的应用手册、其中有一节介绍如何设置斜率补偿。  UC2895上没有太多的应用信息、但是、我相信这些信息会对您的客户有所帮助。

    此致、

    Mike