This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:使用 TAIYO Yuden 提供的此线圈 MDMK4040T100MM 是否没有问题?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945971/lmr62014-is-there-no-problem-to-use-this-coil-mdmk4040t100mm-from-taiyo-yuden

器件型号:LMR62014

你(们)好

我的客户将使用 下面显示的 TAIYO Yuden 的线圈与 LMR62014。

他想知道是否有任何问题。 谢谢。

VIN=6V

Vout=12V

IO=500mA

Taiyo Yuden MDMK4040T100MM

电感  器[金属芯 SMD 功率电感器(MCOILTm、MD 系列)]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清您好!

    在2种可能的情况下、此电感器可能会饱和:在启动期间和输出过载期间。

    因此、我建议测量电感器电流、尤其是在启动期间。 如果可能发生输出过载、请检查在这些情况下电感器电流是否变得过高。 如果在这2种情况中、电流高于1.7A 至1.9A、我不推荐使用此电感器。