This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:负电压不工作

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945452/lm27762-negative-voltage-is-not-working

器件型号:LM27762

您好!

我是针对 LM27762设计的电路。 正 Vout+设置为3.3V、负 Vout-设置为-3.3V。
当 VIN 高达4.5V 时、Vout+和 Vout-都能正常工作。
但当 VIN 为5V 时,负输出电压不起作用,而正输出电压+工作正常。
Vout 是变化的。 -1.6V 或-3.3V 等。此时 Vout+有一个小脉冲。 该脉冲的图像已附加。 (DSO 中的交流耦合)

谢谢、此致

Abilash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abilash、您好!

    我想了解有关此问题的更多详细信息:

    1.您可以分享原理图和布局吗?

    2.两个电源轨的最大负载是多少?

    3.这是否发生在多个电路板上?

    4. IC 是否已损坏? 您能否更换 IC 并重试?

    5.您是否有机会使用我们的 EVM 之一?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    1.我用新电路板检查了。 工作正常。

    2、我的负载在每个电压轨上的电流约为120mA。 毫无疑问、对于不同的负载电流、是否有任何关键组件值变化?

    感谢您的快速重播。

    此致

    Abilash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abilash、您好!  

    是的、您必须相应地更改外部电容器。 请遵循数据表建议。  

    是否可以共享原理图? 那么、当您更改 IC 时、它是否正常工作? 您可以确认吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 电容器 C2为 DNP。

    新电路板工作正常。 但在不同的电源下面临相同的问题。 我认为电源不稳定。  

    此致

    Abilash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abilash、您好!  

     您是否在输入端使用铝电解电容器? 通常、由于它们与陶瓷电容器相比具有较高的 ESR、因此不建议与 LM27762搭配使用。 我建议先使用陶瓷电容、低于10uF。 此外、请确保您的电源稳定。 请分享在相同条件下捕获的 Vin、Cout+、-Cout、CCP、Cfly 图。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    在原理图中、它是电解电容器、但我在电路板中使用了陶瓷10uf X7R 0805电容器。 该电源具有 SMPS 开关噪声、这就是负输出不工作的原因。 现在、我连接到稳定电源、它现在工作正常。

    此致

    Abilash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认!