This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24741:建议的尺寸/重量更小

Guru**** 2603425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945835/tps24741-lesser-size-weight-recommendation

器件型号:TPS24741

大家好、团队、

我有一位客户正在将 TPS24741用于轻量级无人机应用。 之所以选择此器件、是因为它特别推荐用于热插拔/ Oring 应用。 该器件运行良好、但我们正在寻找具有可比性能的器件、并且封装更小/更轻。

请给出建议。 谢谢。

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dajon McGill:

    请您分享以下信息、以便我为您推荐更合适的器件。

    • 最大输入电压:
    • 最大负载电流:
    • 最大输出电容:
    • 所需的保护特性:如浪涌电流控制、短路保护、反向电流保护等。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输入电压:15V

    最大负载电流:10A

    最大输出电容:500uF

    所需的保护特性:如浪涌电流控制、短路保护、反向电流保护等。 ?

    是的、以上都是-我们使用 TPS24741RGER 控制器的全套功能集、两个 FET 都连接到该控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    我们有一个集成解决方案(控制器+热插拔 FET +阻断 FET)、可在2mm x 2mm 的封装内为高达5.5A 的负载电流提供浪涌电流控制、短路保护、反向电流保护和输入反极性保护。

    如果您可以将电源轨拆分为2 x 5A、我们可以使用其中的两个器件并实现所有保护功能。 否则、TPS24741控制器+背靠背 FET 是我们唯一的解决方案。