This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:唤醒时间 UCC256402

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945818/ucc256402-wake-up-time-ucc256402

器件型号:UCC256402

您好!

UCC256402的唤醒时间、正常情况下该时间有多长、并且计时器是否仅在 BLK 引脚上的电压高于阈值时启动?

现在、我测量的唤醒时间约为~3ms。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ola、

    当向 HV 引脚施加电压时、它将立即开始为 VCC 充电。 但是、在 BLK 引脚超过3V 之前、LLC 将不会开始开关。

    为了使 LLC 开始软启动、需要满足两个标准:

    VCC 已成功充电至26V、VCC 电压尚未降至 VCCRestorartJfet 阈值(典型值为9.65V)

    2. BLK 超过 BLKStart 阈值3V。

    如果 VCC 降至 VCCRestorartJfet 阈值以下、则控制器将在 VCC 进入软启动阶段之前将其充电回26V。 软启动时间仅在两个条件都满足时开始。 我看不到您附加的图像、但3ms 数字是软启动时间的典型值(不包括 VCC 充电至26V 所需的时间或 BLK 超过3V 的时间)。 通常、软启动时间本身处于几 ms 至~10或20ms 左右的范围内、但这取决于 LL/SS 参数的选择方式。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我尝试附加两张图片、但显然出现了问题。 我不是指软启动时序。 我是说唤醒时间、可以在数据表的图49中看到这一点。

    此致、

    OLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ola、

    感谢您的澄清。 唤醒时间将由 BW 选项的编程时间决定。 此时间通常为2ms。 一旦 BLK 大于3V 且 VCC 已充电至26V 且仍大于 VCCRestorartJfet 阈值、该时间将开始。

    此致、

    本·洛夫