This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2843B:PIN6 (输出引脚)上无输出。

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945699/tl2843b-no-output-on-pin6-output-pin

器件型号:TL2843B

输出是否有最小负载? 我添加了6.8k 下拉电阻、但没有效果。  

VCC 为12.5V。 Vref 稳定在4.99V。

我可以看到 RT/CT 锯齿- 427kHz。 从 pk-pk 为2V 至3.6V (1.6Vpkpk)

FB 引脚为0V

Isense 为0V

COMP 被固定在8V 左右。

输出应该为"高电平"-正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Isense 引脚上有多大的电容? Isense 引脚上的电容将产生最小脉冲宽度、这可能需要更高的最小负载? 您能否继续增加最小负载、直到输出电压正常为止、并决定最小负载是否过高?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Isense 上有一个56pF 电容。 需要明确的是、PIN6为0V (不是转换器的输出、当然是0V、因为 FET 驱动器现在没有输入)。 上电后、我没有看到引脚6发出单个脉冲。 我将尝试在引脚6上使用较小的下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供原理图供审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我逐渐将引脚6下拉电阻器降低至550欧姆、从而不起作用。

    我从方框图中看不到输出为低电平的原因。 VCC 很好、因为5Vref 输出。 5Vref 的测量值为4.99V。 FB < 2.5V、Isense < 1V。

    该控制器在启动时应该做什么? 是否有复位或使能来启动这个东西?

    这张图片是 RT/CT 引脚。

    此图是控制器的原理图部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚6是否为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试将 VCC 增加到17V 以上以查看引脚6是否变为高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚6为低电平。 我将把 VCC 增加到17V 以上并检查引脚6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC=17.4V 时、引脚6为低电平。  

    在电路未通电的情况下、我测量了引脚6与地之间的电阻:0.1欧姆。 我认为这个部分已经过刷新。 我将对其进行更换并再次检查引脚6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现了它! 它是 Isense 组件中一个坏部件和两个坏焊点的组合。 那是很艰难的。 感谢您的故障排除技巧、bro。