This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:BQ25892在没有电池的情况下无法启动

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945786/bq25892-bq25892-unable-to-start-without-battery

器件型号:BQ25892

大家好、团队、

您能帮您理解为什么充电器不能(a)在没有电池的情况下启动、以及(b)为 Che 0%电池充电?

提前感谢您。

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 常见问题解答2对于您的问题应该很有帮助。

    谢谢、

    宁。