This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24292I:UBS 3.0充电端口

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945764/bq24292i-ubs-3-0-charging-port

器件型号:BQ24292I

我使用 BQ24292i 充电器通过 USB 端口为3.7V/3000mAh 电池充电。

当我通过 USB 2.0和 USB 3.0端口进行连接时、测得的充电电流为500mA。

如何根据 USB 3.0规范将充电电流增加至900mA。

 BQ24292i IC 是否具有 USB POT、即 D+和 D-检测引脚。 如果没有检测、当 我从 USB 2.0和3.0进行切换时、如何设置电流限制。

谢谢

Balaji.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balaji

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463;有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。

     

    该器件具有 PSEL、可直接获取 USB PHY 器件输出、以决定输入是 USB 主机还是充电端口。 它只能根据表2设置输入电流限制。 输入电流限制检测。 主机可以通过 I2C 修改输入电流限制。 正确设置输入电流限值后、如果充电电流仍低于预期值、请参阅常见问题解答上的 Q3。

    谢谢、

    宁。