This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:如何将电阻分压器转换为电阻器代码?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945597/tps546d24a-how-do-you-translate-resistor-dividers-into-resistor-codes

器件型号:TPS546D24A

尊敬的 TI:

我正在阅读和阅读复杂而复杂的 TPS546D24A 数据表、看不到如何将电阻分压器值转换为电阻器代码。  还有一个困难且复杂的引脚搭接计算器电子表格、它给我提供了错误消息、并且与 WEBENCH 设计的电路不一致。

我需要知道如何根据电阻器代码选择电阻器值。  我还希望能够验证 WEBENCH 生成的值。

在任何情况下、TI 似乎都不建议使用电阻分压器、而是依靠编程。  我的输出低于600mV、因此无论如何都需要对控制器进行编程。  如果我将 TPS546D24A 配置为完全编程、那么我该如何处理 MESL 和 VSEL 输入?  (我可能仍然需要引脚设置 ADRSEL。)

我的设计将停止、直到我能够回答这些问题、因此感谢您的任何帮助!  谢谢你。

-Kirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kirk

       您能给我发送一封电子邮件、地址是 g- dhanabalan  、地址是 TI.com

    我们可以设置快速呼叫、帮助您解答您可能遇到的任何问题。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kirk

       由于我们已通过电话解决了您的问题、我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请随时重新打开。

    此致、

    Gerold